欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

侵蚀、腐蚀

  • 2022.12.29 16:27:53
  • 米思米
  • 2682

 侵蚀是指以机械方式发生的磨损作用,腐蚀则是化学性的腐蚀。如果直译,就是“磨损性腐蚀”。

 如果腐蚀环境像管道中的流水一样流动,就会刮擦管道内面,如果流速较低则不会发生磨损,而流速较高则会引发磨损。此外,当流体中含有粉末等固体时,会剧烈刮擦表面,导致机械性的磨损。

 就以碳素钢来说,碳素钢在水或水溶液中很容易被腐蚀,一旦腐蚀,表面就会生锈。这种锈迹不像不锈钢那样耐腐蚀,无法阻止锈迹的进一步发展,但与完全未生锈的状态相比,又能够显著降低腐蚀速度。

 但是,当处于这种状态下时,因流体而导致的磨损作用就会生效,腐蚀产物会被削掉,暴露出新的碳素钢表面。溶解在水中的氧气会发挥作用,促进腐蚀的发展。换句话说,通过侵蚀除锈和通过腐蚀生锈的联合作用,使得腐蚀速度大幅度加快,远超这两种效果中任何一种单独发挥作用时的腐蚀发展速度。

 将一小块碳素钢浸泡在盐水中,并每天1~2次在表面的固定部位用竹铲之类工具刮掉表面铁锈,经过几个月后,该部分会出现凹陷,从而可以证实这一效应。

 作为现实问题,容易发生侵蚀和腐蚀的情况包括,高速流动的水或盐类水溶液经常在管道中引起湍流,即使流速并不是很高,在弯曲部位以及换热器入口等处同样也有可能会引发湍流。在这样的位置极易发生侵蚀、腐蚀。

 当固体与液体混合时,非常容易发生侵蚀、腐蚀,用于输送煤炭的管道等中,常能看到其范例。
 以气体和液体混合的状态在管道内流动的气液两相流体,以及混有雾的气体同样也容易造成侵蚀、腐蚀。

 能够有效防锈的不锈钢,对于侵蚀、腐蚀同样也有很强的抵抗能力。其原因在于,不锈钢的钝化膜即使受到磨损也会立即再生。但是,当用于海水泵的叶轮等用途时,也有短时间内发生侵蚀、腐蚀的案例。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities